This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:LMZ31710和 LMZ31506的 FSW 750kHz

Guru**** 2504885 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31506, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784839/lmz31710-fsw-750khz-for-lmz31710-and-lmz31506

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件:LMZ31506

我们有一个用于12Vin 至5.1Vout 转换的 LMZ31710。  数据表说明1MHz 开关频率。  我们有一个用于12Vin 至3.5Vout 转换的 LMZ31506。  数据表中说明了该器件的630KHz 开关频率。

 

我们能否以750kHz 的频率运行它们、其中一个相位差、以在一定程度上降低输入纹波?

 

在两个数据表的表7中、它都说明了如何同步两个器件、然而、LMZ31710在线发布的数据表 中有不完整的条目、因此我想确认两个差分 IC 的 Vout 在750kHz 开关频率下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    遗憾的是、您无法将这两个不同的电源模块并联在一起。 LMZ31710的内部补偿(误差放大器、增益等)不同于 LMZ31506。 为了使器件正确并联、建议主器件和从器件具有相同的内部电路、因此建议将多个相同的电源模块并联。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我根本不想将它们并联。  我只想以750kHz 的外部时钟运行它们。  710将产生5.1V 电压、506将产生3.5V 电压。

    问题在于、数据表建议在1MHz 下运行5.1V、而数据表建议在3.5V A 630kHz 下运行。  如果它们以750kHz 的频率进行切换、我将遇到哪些潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我一定会误解你的最初问题。 抱歉。

    由于两个器件都具有可调开关频率选择功能、因此在750kHz 的外部频率下运行时不应出现任何问题。 以较低的频率运行实际上有助于提高效率、因为开关损耗会更少。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jimmy、

    如果您以750kHz 而不是建议的1MHz 运行 Fsw、我们是否会遇到内部电感器饱和的危险?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我不怀疑这会是一个问题、因为这两个器件都支持完全可调开关频率选项。 两个数据表的表7提供了有关"同步频率与输出电压"的指导。 尽管该表未提供高于600Hz 的最大输出电压值、因为它被列为"tbd"、但我认为可以在750kHz 下以5V 输出运行 LMZ31710。 我目前正在与编写此数据表的应用工程师联系、当我获得有关此数据表的更多信息时、我将会与您联系。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    在使用外部750kHz 频率信号运行两个电源模块时不应出现任何问题。

    此致、
    Jimmy