This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87564-Q1:LP87564-Q1 -默认输出电压的配置

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87564-Q1, TPS65400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786239/lp87564-q1-lp87564-q1---configuration-of-default-output-voltages

器件型号:LP87564-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8756-Q1TPS65400-Q1

您好!

LP87564的默认启动电压是多少?  

默认启动输出电压是否可以在外部配置(例如通过与 TPS59632类似的输出电压反馈电阻器网络或其他方法)、而不需要 I2C 编程或自定义 OTP 旋转?   

谢谢、
Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    默认启动电压因具体可订购产品而异、每个可订购产品具有不同的默认值。 这些默认值通常可在特定可订购产品的用户指南中找到。

    发布的唯一目录 LP87564-Q1是 LP875640RNFRQ1 (/ LP875640RNFTQ1用于替代卷带尺寸)。 此特定器件的设置位于技术文档/用户指南部分的技术参考手册中: www.ti.com/.../snvu634

    由于该器件专为 I2C 配置而设计、因此它以"0"开头、因此每个默认电压为0.6V。

    LP8756-Q1系列具有内部补偿功能、因此不保证在反馈上与电阻分压器网络配合使用。 此外、它没有每个电源轨的使能引脚、因此仍需要通过 I2C 完成定序。

    TPS65400-Q1是另一款4降压器件、该器件较大、可支持用于外部使能和反馈的额外引脚、更适合于业务机会不符合 LP8756的定制 OTP 要求且板载 MCU 的情况。