This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:您是否处于调光模式? 我们是否有调光模式降压/升压? 还是 LED 变光器?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, TPS92691, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785100/tps92691-des-it-be-with-dimming-mode-do-we-have-dimming-mode-buck-boost-or-led-friver

器件型号:TPS92691
主题中讨论的其他器件:LM5118TPS92692

要求:

调光模式和 PWM 调光、30V~60V 输入、57V2A 输出(最大值、1.8A 也正常)

2. PWM 调光频率为120Hz,Dtutty=约35%。

这需要具有调光功能的降压/升压 IC。

如果没有 此类调光 IC、 是否有具有更高电压压力的简单降压/升压控制器(LM5118是否适用于此应用?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang Feng、

    TPS92691将无法处理您请求的120kHz 调光...这非常高。 我不知道我们的任何产品线器件可以处理此问题。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tuan,

    非常感谢你的帮助。 很抱歉、该要求有错误。 它们只需要120Hz、而不需要120kHz。
    那么、是否有更适合此应用的产品? 或者、TPS92691和 LM5118是否适合该应用?

    谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang fend、

    TPS92691或 TPS92692适合这种情况。  我们器件的最大电压输入必须保持在65V 以下、这是指反馈到 CSP 和 CSn 引脚的输出电压。  由于输入电压可能高于输出电压且它们处于高电平(60V)、因此必须注意不要超过65V 限值。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tuan,

       我发现在 DDRV 电流控制中使用了两个 MOS。 我不理解其优点。 我们可以使用一个 MOS 来实现这个功能吗? 附件是原理图。

       关于 L 设计、是使用瞬时功率还是平均功率?

       感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    对于 TPS92691、两个 FET 被用来对 DDRV 信号进行电平转换、以驱动 一个用于 PWM'ing 的高电平开关。  您可以使用 TPS92692、该电平转换已经在控制器中完成、因此您只需要 PWM FET。

    除非有特定的必需规格、否则通常对于 LED、您需要指定所需的输出电流和电压、这是平均功率。  

    谢谢 Tuan