This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:使用微控制器设置充电电压

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786090/bq24650-setting-charge-voltage-with-a-microcontroller

器件型号:BQ24650

是否可以使用微控制器而不是分压器来设置 BQ24650的充电电压?

我想的是一个 DAC 输出馈送到 VFB 引脚、但我不知道这到底是如何工作的。

有人有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、
    您的系统要求是什么? BQ24650是独立充电器、如果使用微控制器、您还可以查看我们产品系列中的 I2C 主机控制充电器。 您需要使用微控制器控制充电电压是否有具体原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想为3-5节锂离子电池组充电。 是否有能够处理该问题的 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、
    对于5s 应用、BQ246xx 系列需要支持充电调节电压。 您的应用是否适用于可拆卸电池组、有时可以是3节、4节和5节? MCU 可用于控制 FET、该 FET 可更改 VFB 处的电阻分压器、从而更改充电调节电压。 对于3节、4节、5节串联电池、您可以使用由 MCU 驱动的2种不同并联电阻器组合、这将根据您希望使用的电池更改 VFB 公式、从而设置正确的充电电压。 这是否总结了您的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经为3/4/5S 锂离子电池组和生命周期电池组设计了通用 BMS、但当前配置由跳线设置。 对于更新的版本、我正在探讨通过微控制器管理所有设置的选项。

    多电阻器/FET 选项并不像我希望的那样简单、但应该可以正常工作。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、
    对于电阻器选项、您可以通过以下链接在软件下使用 BQstroller 计算工具: www.ti.com/.../toolssoftware
    很高兴能提供帮助。 如果出现进一步的问题、请随时打开新主题。