This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:降压输入噪声测试

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785907/tps62088-buck-input-noise-test

器件型号:TPS62088

您好!  

我的客户想知道输入侧的噪声是否也会出现在输出侧?  

运行条件 ii 如下:  

输入电压3.3V

噪声:60mVp-p ~ 1MHz

输出电压2.5V

您能帮助评论此案例吗?  

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    反馈环路可降低输出端此输入噪声的影响、并通过内部补偿网络对其进行校正。 如果需要、您可以尝试降低输入噪声、从而增加输入电容。