This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:12.5k Phihong 检测

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786053/tps2372-12-5k-phihong-detection

器件型号:TPS2372

大家好、

我正在使用 TPS2372开发 PD、我对 Phihong 12.5K 检测电阻器有疑问。 当 Phihong 喷油器检测到12.5k 电阻时、它通过4对电阻器供电、但它仍然进行分类?

当我的 PD 配置为由 IEEE802.3bt PSE 使用时、它设置 为6类(24.9K 检测)、但当它设置为12.5k 检测电阻时、应将其设置为4类或6类?、 还是与之无关、因为 CLSA 对于4类和6类是63.4欧姆?  我有一个开关、可从24.9K 检测更改为12.5k、我不知道我是否应使用它从24.9K 和6级更改为12.5k 和4级。

谢谢、

Winsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在检测到12.5k 检测电阻并通过4对供电的情况下、可能不会进行分类? 这意味着、如果检测到12.5k 电阻器、分类电阻器就完全无关、这是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    正确、我过去测试过的非标准 Phihong 喷油器在检测到12.5k 欧姆电阻时将输出全功率(4对)。 它与分级电阻无关。

    此致、
    达尔文