This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:输出过冲

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785796/tps5430-output-overshoot

器件型号:TPS5430

尊敬的团队:

我的客户正在尝试使用 TPS5430构建设计、以提供脉冲负载(实际上是 GPRS 调制解调器)、该负载在几乎没有电流电平的情况下可消耗高达2A 的电流。 我已经检查了原理图、它看起来正常。 布局并不完美、但看起来不错。

根据 Webench 仿真、当输出电压设置为3.8V 时、输出电压过冲应略高于3.9V、但客户发现过冲超过4.2V。 电感值为33uH、电容为220uF 电容。 我无法通过数据表查看 ESR。 建议在数据表中使用钽电容器。 具有高 ESR 的标准电解电容器是否会导致如此大的过冲?

如果需要、我可以通过电子邮件发送原理图和布局。

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caglar、
    请将完整的原理图和规格发送至 o-murray@ti.com
    我不确定、但我认为电感器对于该规格来说是超大的。 可能是电感器电流下降得不够快、并且输出电容器过充。
    -奥兰多