This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 GS7166 (3A 超低压降线性稳压器)的 P2P 解决方案

Guru**** 2384480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74901, TLV755P, TLV743P, TLV757P, TLV759P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786101/p2p-solution-with-gs7166-3a-ultra-low-dropout-linear-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS74901TLV755PTLV743PTLV757PTLV759P

您好、先生、  

我的客户正在调查 用于 AIO 项目的 GS7166 (3A 超低压降线性稳压器)。  

需要 P2P、请建议使用。  

如果我们没有、请推荐最合适的解决方案、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用途:3件

    1.音频电源(1.8V/Vin:+3V3/Vout:+1V8/Imax:0.3A/OCP:4A)
    2.+2V5_VPP_DDR4_S3 (输入电压:+3V3 /输出电压:+2V5 / Imax:1A / OCP:4A)
    3. P2V5_Scalar (+2.5V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们拥有的最接近的 P2P 解决方案是 TPS74901。

    如果不需要 OCP、我们还有一些其他器件可能非常适合这些插座:
    TLV743P、TLV755P
    TLV757P、TLV759P
    TLV757P、TLV759P

    此致、
    Wilson