This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:板载降压和电压环路不工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784253/lm5170evm-bidir-on-board-buck-and-voltage-loop-is-not-working

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5118LM5170

你(们)好。

我们有评估板、我们尝试过它、但它无法正常工作。

手册中描述的所有设置都是在它不工作之后完成的、我们发现板载降压转换器(用于为控制电路加电)有问题。  

IC 编号 U5、LM5118

我们发现的第二个问题是电压控制环路。 在我们的评估电路中、关闭 J35后、它无法正确控制电压。(我们管理了通过外部电源为受控电路加电)

请告诉我们可以采取什么行动。

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    感谢您考虑将 LM5170用于您的应用。 但是、我对您的描述并不十分清楚。 您能否拍摄电路板的照片、以便我检查是否所有跳线均已正确设置? LM5118的确切问题是什么?

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robit、您好!

    问题是否已解决? 如果没有、请给我发送照片。 如果几天内没有活动、我们需要关闭主题帖。 您始终可以通过关注新帖子来重新打开。

    谢谢、
    Youhao