This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22902:IEC 62368/EN 62368/UL 62368规范

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786170/tps22902-iec-62368-en-62368-ul-62368-spec

器件型号:TPS22902

您好专家、

客户询问 TPS22902YFPR 的 IEC 62368/EN 62368/UL 62368规格。 我们是否有可以向他们提供的数据? 谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    感谢您在这里进行跟进! 我们在离线模式下单独讨论了另一个器件、因此我将对您的查询作出回应。

    谢谢、
    黄亚瑟