This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:器件建议

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A83A, TPS7A92, TPS7A89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785708/tps7a8300-device-recommendation

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件:TPS7A83ATPS7A92TPS7A89

大家好、

客户还有两个要求:2A 电流、输入电压为1.5V~5V、压降电压为200mV、小型封装、低成本、上电可能单调。 功耗可以是1.5W 或3w。
 请帮您推荐另外两款器件吗?
 谢谢。

单调性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您针对此应用的预期输出电压是多少? 根据您的输入电压、电流和压降要求、我们通常建议将 TPS7A83A 用于此应用。

    3W 对于任何 LDO 而言都具有很大的功率、可能会导致散热问题。 因此、我们建议在 LDO 之前使用开关 DCDC 来降低通过 LDO 的功率耗散。

    如果您能够提高压降要求、则可以选择 TPS7A92。 此外、如果多个负载由电源轨断电、TPS7A89可用于在两个电源轨之间提供额外的隔离。

    非常尊重、
    Ryan