主题中讨论的其他器件: LMG1210、 LM50
我需要设计以下降压转换器。 转换器将负载切换为12V、而不是传统的 GND 方法。 (请参见照片)
这是因为负载的安装、方向和极化电流要求。
我需要一个具有短路保护和两个 MOSFET 温度关断功能的半桥功率级。
CSD96497Q5MC 可以做到吗? 如果没有关于替代品的建议?
转换器:
输入电压:12V
输出电压:可变0.5V...7V
输出电流:变量 0..25A
开关频率:100kHz.2MHz 之间的任何器件
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要设计以下降压转换器。 转换器将负载切换为12V、而不是传统的 GND 方法。 (请参见照片)
这是因为负载的安装、方向和极化电流要求。
我需要一个具有短路保护和两个 MOSFET 温度关断功能的半桥功率级。
CSD96497Q5MC 可以做到吗? 如果没有关于替代品的建议?
转换器:
输入电压:12V
输出电压:可变0.5V...7V
输出电流:变量 0..25A
开关频率:100kHz.2MHz 之间的任何器件
此致。
您好、Ferhat、
对于此类恢复降压、CSD96497Q5M 无法正常工作。 它可能只是开环开关、但无法覆盖0.5V 至7V 的输出电压范围。 此外、我们的集成式 PowerStages 没有为每个单独的 FET 提供单独的保护和 OTP 温度。 我看到的唯一替代方案是使用 CSD87355Q5桥式 HS 和 LS FET 以及 LMG1210等外部驱动器构建您的电路。 遗憾的是、您将需要使用 LM50或类似器件进行单独的 FET 温度感应。
此致、
Lucian