This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:线路/负载调节数据?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785254/lmzm33602-line-load-regulation-data

器件型号:LMZM33602

我们是否有任何数据展示 LMZM33602的线路/负载调节性能?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    让我为您研究一下这个问题。 您是否希望看到任何特定条件/应用?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy、

    VIN = 28V
    Vout = 5.5V
    Iout = 1300 ~ 1600mA

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    所连接的是随负载电流变化而变化的反馈电压的扫描。 最可能适用于您的条件的曲线是 VIN=24V (红线)。 由于该部件具有有源模式(FPWM)、因此在各种负载下反馈电压的预期偏差不会太大。  

    此致、

    Jimmy