This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:功耗

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785529/tps3808-power-consumption

器件型号:TPS3808

尊敬的、我对该器件的最大功耗有疑问。  

在数据表的第6页中、显示了最大 IDD 为6uA。 但 MRZ 引脚具有90k 的上拉电阻。 在这种情况下,MRZ 未激活时的总功耗 应为:6uA+3,3V/90k=44.6uA。  是真的吗?

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅指定的条件(如下所示)。 最大 iQ 将在最坏情况下确定、此时手动复位打开。

    为了避免产生较大的效率值、应尽量缩短 MR 置为低电平的时间。 检测方案仅按电平而不是按时间进行、因此如果 MR 引脚的电压低于阈值、则会触发复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    但在"复位未置位 MR"的情况下、MR 输入通过一个90千欧的上拉电阻器在内部连接到 Vdd。 在这种情况下、功耗应为(3、3v/90k)+ 6uA=

    Ua。 是真的吗?

    根据我的理解、这是:

    先生 复位 功耗
    开路 1 6uA+ 3、3/90k (由于内部上拉连接至 Vdd)
    0 0 6uA。

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 MR =开路、复位= 1的情况、是的、MR 在内部上拉至 VDD、尽管 VDD 不在上拉范围内。 内部上拉电阻与上拉电阻器连接的高阻抗 CMOS 输入相结合、可实现数据表规格中考虑的最小电流。