This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:高度降低(1mm)

Guru**** 2511295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, TPS8268090, TPS62088, TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785652/tps82084-reduced-height-1mm

器件型号:TPS82084
主题中讨论的其他器件: TPS8268090TPS62088TPS62825

您好!

我正在寻找一个降压模块来进行3.3V 至0.9V 的转换、它在1A 时的效率大于80-85%(与 TPS82084相似)、但 高度小于(或等于) 1mm。

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    很难设计一个低厚度的节省空间模块(通过堆叠组件)。 几年前、我们在 TPS8268090中实际做到了这一点、但效率低于您的目标。

    但是、借助现代分立式直流/直流转换器、我们可以比 TPS82084更小、更低、更高效。 在这些条件下、TPS62088可提供85%以上的功率。 使用较大的 TPS62825时、可能会更高一些。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您对此进行研究。

    此致、

    Alberto