This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:TPS74401

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786063/tps74401-tps74401

器件型号:TPS74401

要求:VIN=3.3V、Vo=2.5V/1A。

是否可以将 VBIAS 连接到 Vin?

正如我从数据表中了解的、VBIAS≥Vo+1.62V 的正常运行情况。 这意味着我不能,但我想与您核实吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    虽然对于某些应用、可以将 Vin 连接到 Vbias、但正如您提到的、您没有足够的 Vbias - Vout 增量来调节输出、以满足您的应用需求。  对于2.5V 1A 输出、TPS74401建议的最小 Vbias 为3.85V

    非常尊重、

    Ryan