This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:IC 在几秒钟后弹出

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782446/tps92512-ic-pops-after-a-few-seconds

器件型号:TPS92512

你好!

 过去几周、我一直致力于使用 TPS92512 IC 让2A LED 驱动器工作。

该电路在某种程度上可以正常工作(它会点亮 LED 一段时间并可进行 PWM 调光)、但在短时间5-60秒后、IC 会弹出/爆炸并短接引脚9和10。 通常、它还会导致 STM32的 PWM 引脚停止工作。 在低电流(< 200mA)和 PWM 占空比下运行时也会发生这种情况。

最初、我 在 D301中使用了一个60V 肖特基二极管、建议将其升级为100V 3A 肖特基二极管。 但是、这不能解决我的 IC 发泡问题。 我现在制作了几个4层 PCB、所有这些 PCB 都受到了这种影响。 我遵循了所有 PCB 设计指南并使用了高电压电容器/二极管。 IC 的 HV 和非 HV 版本会发生这种情况。

详细信息:

  • 电源在大约100ms 的时间内开启、以避免输入电容器和电源引线产生任何 LC 尖峰。
  • LED+和 LED-连接到一个由8串串联的12个白色 LED 组成的阵列-需要大约36V 的电压才能开始点亮。

我是否遗漏了什么、能否提供任何额外信息? (照片、PCB 布局)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面我附上了一张过去一周中 TPS92512被吹过的其中一个图像、并概述了三个驱动器电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在运行期间查看输出电流? 您的开关频率高于1MHz、占空比非常高(如果您的输入为40V、输出为36V +/-)、这意味着非常短的关断时间、可能甚至会在一段时间内达到100%占空比。 如果 Viadj 使用3.3V 电压、我还会计算2.5A 最大值。 纹波电流非常小、电流为100uH、开关频率为(使用40V 输入和36V 输出)。 我会尝试大幅降低开关频率。

    您说它即使在0.2A 输出下也会失败、您如何控制它?

    最好在加电和运行期间看到电感器电流的样子、直到它发生故障以及输入电压和输出电压。

    您可能还希望电感器上具有更大的最大电流裕度。  当您遇到此问题时、查看电感器电流也可能会显示这种情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    非常感谢您的建设性回应-明天早上我回到工作台时、我将尝试使用较低的开关频率进行设计。 我将尝试捕获电感器电流的一些示波器图像-直到现在、我很简单地无法使其保持稳定足够长的时间来捕获任何电流。

    关于电感器、您建议它可能会饱和还是过热?

    我很期待尝试您的建议,非常感谢您能与 TI 工程师联系:)

    此致、
    Jakob Halskov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jakob、

    如果您能够捕获电感器电流、Vin、Vout 在发生故障时的电流、这可能会很有用。 对于电感器、数据表中关于其额定电流(饱和)的内容并不十分明确。 该器件具有控制环路、如果 Vin 接近 Vout、则可能会在上电时过冲(其中有一种可能)、如果电感器饱和、则可能会导致问题。 波形将帮助诊断您的问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jakob、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    在调整组件以使电路以较低的开关频率运行并在电感器中增加纹波电流之后、电路变得更加可靠。

    仅当将 IADJ 引脚升高到>1.5V 以使其将电流调节到略高于2安时,IC 才会弹出。

    我正在制作 PCB 的新版本 B、当我从电路板制造商那里得到它时、我将进行一些示波器测量。

    我想我可以让这个线程打开并尽快跟进? 否则请告诉我。

    此致、
    Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jakob、

    我将点击"TI 认为已解决"、或者点击"Resolved (已解决)"。 如果您将来遇到问题、只需回复该主题、它就会重新打开。

    此致、