This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92310:双向晶闸管可调光交流/直流 LED 驱动器参考设计问题

Guru**** 2769765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785899/tps92310-triac-dimmable-ac-dc-led-driver-reference-design-issue

器件型号:TPS92310

1.我的客户询问 Triac Dim 范围16:1,5:1,

是否提供220 VAC 测试数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS92310是在开发过程中没有考虑三端双向可控硅开关元件调光的情况下开发的。 根据120 VAC 应用的要求开发了一个用于执行开环调光的电路。 没有220、230或240 VAC 信息。 它实际上取决于功率级别和设计。

    此致、