This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60402-Q1:Iout 与 Cfly 和 Rswitch 信息

Guru**** 2384290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60400-Q1, TPS60403-Q1, TPS60402-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785491/tps60402-q1-iout-vs-cfly-and-rswitch-information

器件型号:TPS60402-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS60400-Q1TPS60403-Q1

您好!

我的客户查看数据表并提出了几个问题。  请您发表您的意见吗?

Iout 与 Cfly

我的客户查看9.2.2、但它没有说明 Iout 与 Cfly 的关系。  请告诉我这是如何实现的?

请注意、如果 Iout=27mA (最大值)时 Clim=22uF、它们将具有 Vin =5V 和 Vout=-5V、但它们不确定是否可以。

9.2.2详细设计过程
为 μF 最大输出电流和最佳性能、三个1 μ F 陶瓷电容器(TPS60400-Q1、
TPS60403-Q1)。 允许的较低电流或较高输出电压纹波、其他电容器
也可以使用。 μF 建议输出电容器的最小值为1 μ F。 有飞跨电容器
μF 1 μ A 时、最大输出功率将降低。

2.重切换

他们查看8.3.1、但没有关于 Rswitch 的信息。  请告诉我吗?

8.3.1电荷泵输出电阻
TPS6040x-Q1器件不是稳压器。 电荷泵的输出源电阻为
室温下(Vi =Ω)约为15 μ A、轻载时 VO 接近–5V。 Vo 将会
如公式1所示、随着负载电流增加、压降会向 GND 下降。
(1)
其中
•RO =转换器的输出电阻
•RSWITCH =转换器内部单个 MOSFET 开关的电阻
•fOSC =振荡器频率

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoshikazu、

    Cfly 没有最大值、因此您可以使用其他值、但我建议使用数据表中建议的值。 有关 Rswitch 的更多信息、请参阅图9。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    感谢您的快速回复。  请让我确认您的说法。

    > Cfly 没有最大值、因此您可以使用其他值、但我建议使用数据表中建议的值。

    没有显示 Iout 与 Cfly 的图、 数据表在第3页上显示了这一点、因此您的建议是3.3uF、但我的客户可以使用22uF 来表示 Vin=5V、Vout=-5V 和 Iout=27mA?

    TPS60402-Q1 3.3固定频率50kHz

    >有关 Rswitch 的更多信息、请参阅图9。

    您是不是说我的客户检查图9以找到输出电阻(Ro)、并从第11页的计算(2)中算出 Rswitch?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoshikazu、

    输出电阻的数据为3.3uF Cly。 Cfly 值越高、影响就可以忽略不计。 您能否解释一下该值的目的是什么?

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanvee、

    22uF 的背景是尽可能降低噪声、因为 IC 将用于音频产品。 您认为在 Cfly=3.3uF 时可以支持 Vin=5V、Vout=-5V 和 Iout=27mA 吗?

    此致、
    川崎善大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshukazu、

    是的、该器件可支持最大 数据表中建议的60mA 电流。 具有较低阻抗的较高 Cfly 值可能会改善压降、但不会针对该值测量输出电阻。

    此致、
    Tanvee