This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:从关断状态唤醒的时间

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786080/bq40z80-time-of-wake-up-from-shutdown

器件型号:BQ40Z80
尊敬的 TI 专家:
为了让用户获得良好的体验、我们希望了解以下问题。 您能帮我检查一下吗?
1.从关断到唤醒在电池组+(忽略 MOSFET 导通上升时间)处获取电压的长期要求是什么? 需要最长的时间值。
2.从关断状态唤醒 SMBus 数据的长期要求是什么? 需要最长的时间值。
非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    两种情况下的最大值均为1.5s I。 您还可以轮询初始化标志以确定监测计何时就绪
    谢谢
    Onyx