This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3619-33-EP:不将 MCU 保持在复位状态的电池开关

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3620-33-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785601/tps3619-33-ep-battery-switch-without-holding-mcu-in-reset

器件型号:TPS3619-33-EP
主题中讨论的其他器件:TPS3620-33-EP

您好!

我有兴趣将 TPS3619-33-EP 或 TPS3620-33-EP 用作电池备份 IC。 不过、我的想法是将复位输出连接到 GPIO 以指示电池模式、而不是使用它将微控制器保持在复位状态。 只要电池电流消耗保持在足够低的水平、这应该是可以的、对吧?

此外、当芯片依靠电池电源运行时、PFI/PFO 比较器是否激活? 还是仅在 VDD 上运行时才运行该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、是否对此 IC 引脚的泄漏电流进行了估算? 我没有看到数据表中列出的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Adevries、

    无法估算流出此 IC 引脚的泄漏电流。

    当 Vdd 降至最低输入电压以下时、PFO/PFI 不活动。

    只要电流足够低、那么在 GPIO 中运行复位功能就可以正常工作

    谢谢、

    Daniel