This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 APL3526的 P2P 解决方案(具有软启动功能的6A 负载开关)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786099/p2p-solution-with-apl3526-6a-load-switch-with-soft-start

主题中讨论的其他器件:TPS22975

您好、先生、  

我的客户正在调查 用于 AIO 项目的 APL3526 (具有软启动功能的6A 负载开关)。  

需要 P2P、请建议使用。  

如果我们没有 P2P、请推荐最合适的解决方案、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    感谢您与 E2E 联系!

    TPS22975是一款 P2P 解决方案、提供与 APL 器件类似的保护功能。  

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。