请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS22975您好、先生、
我的客户正在调查 用于 AIO 项目的 APL3526 (具有软启动功能的6A 负载开关)。
需要 P2P、请建议使用。
如果我们没有 P2P、请推荐最合适的解决方案、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.