This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-01093, BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785900/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-01093BQ76PL536A

尊敬的 所有人:

  我计划使用 BQ76940来监控150s 电芯。 作为 独立的模块组。   如下所示,我是否可以使用此连接来实现此功能?或者 您是否可以给出其他建议

 此?谢谢。

  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill

    请参阅 TIDA-01093、了解 bq769x0可堆叠设计、I2C 需要隔离。 由于 I2C 地址无法更改、因此也需要设计 I2C 选择电路。

    我将请我们的技术专家就此提出更多建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    一些用户已经堆叠了两个器件、例如 TIDA-01093中的示例。 但是、要堆叠大量器件、您需要找出一种将不同器件的所有 DSG/CHG 输出组合在一起的方法。 BQ76940并非真正设计成堆叠。 您可能需要考虑使用 bq76PL455或 bq76PL536A 可堆叠监控器。

    此致、
    Matt