This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22915:TPS22915CYFPR

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785837/tps22915-tps22915cyfpr

器件型号:TPS22915

尊敬的先生:

我的客户会使用 TPS22915CYFPR 来设计 Vin=1.1V、Vo=1.1V/500mA

关于" ON "引脚、是否可以使用1.8V 来启用?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您与 E2E 联系!

    只要器件保持在建议的工作条件下、器件就应该能够正常工作。 从 TPS22915数据表中可以看到、在这些条件下、器件将保持在建议的条件内。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。