This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317:规格 Iocl 的最小值和最大值(基于您的仿真或测试)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785978/tps53317-the-min-and-max-value-of-the-spec-iocl-based-on-your-simulation-or-test

器件型号:TPS53317

大家好、

我有一项紧急要求、您能否分享规格 Iocl 的最小值和最大值? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    最小值为6.9A、最大值为8.6A。

    谢谢