This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569设置

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784205/lp5569-lp5569-setting

器件型号:LP5569

你(们)好

请帮助我回答以下问题:

引脚5 EN/PWM:如果 LED 采用 I2C 控制,进行设计、该引脚是否可以拉高?

2. I2C 控制模式下的引脚6 CLK:,上拉或下拉高电平?

引脚7 GPIO/TRIG/INT:保持悬空?

引脚22 VOUT:该引脚的功能是什么? 如果未使用、如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric、

    1、如果未使用 PWM、EN 可被拉至高电平。
    2.如果未使用 CLK、则可以连接 Vin 或 GND。
    如果未使用、此引脚为 GPIO、因此可保持悬空。
    这是电荷泵输出电压。 μF 使用电荷泵、则必须在 PGND 和该引脚之间连接一个1 μ F 电容器。 ×电荷泵未使用或仅在1 μ F 模式下使用、则可以省略电容器。

    可以在数据表中找到上述信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kenneth:

    感谢您回答问题!

    请帮助我更详细地回答问题4

    如果未使用电荷泵并忽略电容器,我应该将其悬空还是只连接到 GND?

    谢谢、此致、

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andy、

    您可以将其保持浮动。