This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088EVM-677:电路板可以#39;t 输出超过2A 的电流

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785847/tps61088evm-677-the-board-can-t-output-more-than-2a-current

器件型号:TPS61088EVM-677
主题中讨论的其他器件:TPS61088

tps61088 EVM 板的输出电流不能超过2A、我只需将反馈电阻器更改为5V BOOT、达到11V、当负载较重、输出电压不正确时、还会将输入电压下拉至3V、 电路板会产生噪声、我的输入电源是 直流调节电压、输出电流可超过10A、因此 导致此问题的原因是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是否对电路板进行了任何更改? 只需更改反馈网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只需更改反馈电阻器网络、就不再进行其他更改了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是说在更改之前、电路板可以输出9V2A、但在更改之后、电路板会变得异常吗?