This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353替代 TPS53319

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS53353, TPS54353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784985/tps53353-tps53353-replace-tps53319

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件:TPS53319TPS54353

大家好、我有一个 DC-DC 转换器、此转换器具有用于3.3V/12A 输出的 TPS53319、并且 OCP 被设定为15A。 是否可以使用 TPS53353在不更改 BOM 的情况下替代 TPS53319?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    您为什么要这么做? 这可能是可能的、具体取决于您希望电路的行为方式。 TPS54353具有冗余过压保护。 您的引脚5是如何连接的? OCP 设置也不同。 您是否尝试使用 TPS54353获得相同的输出电流? 或者您需要更多的输出电流吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的反馈。 我明白了。

    我非常感谢 TPS53319的替代器件、但 TPS53353的 OCP 将大于24A、并且具有相同的 RTrip 设置、它 比原来的大约9A 更重要、此间隙太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    您的要求是什么? 您可以使用不同的封装吗? 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在寻找 TPS53319的替代器件、但需要引脚对引脚和 BOM 对 BOM、TPS53353的 OCP 无法满足我们的规格。

    感谢您的反馈。