This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:电容

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784951/tl431-capacitance

器件型号:TL431

在非导通状态下、阴极和阳极之间的电容是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geo、

    您能否详细说明非导通状态? 您是说 TL431已关闭吗?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、。我们计划连接此器件、以防止100kHz i2c 线路出现过压。 在关断状态下、电容将受到上升和下降时间的影响。 这是我们的关切。 那么、请告诉我电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、。我们计划连接此器件、以防止100kHz i2c 线路出现过压。 在关断状态下、电容将受到上升和下降时间的影响。 这是我们的关切。 那么、请告诉我电容是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geo

    我们对其进行了分离仿真。 (当 REF 连接到 GND 时)。 大约为31pf。 因此、对于 TL431、您可以假设 上升/下降时间计算大约为50pF。

    此致

    Trailokya