This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:TPS7A4001负电源

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001, LM137, LM337-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783574/tps7a4001-tps7a4001-negative-power-supply

器件型号:TPS7A4001
主题中讨论的其他器件: LM137LM337-N


我想使用 LDO 使-85V 至-80V。

例如、是否可以使用 TPS7A4001?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TPS7A4001被设计、表征和测试为一个正电压稳压器。 LM137和 LM337-N 是可调节3端子负电压稳压器。 由于这些负稳压器没有 GND 引脚、因此唯一的限制是 Vin 至 Vout 差分电压不得超过40V、以便保持在指定的工作区域内。 由于您的差分电压为5V、因此这些稳压器应是适合您应用的理想选择。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的回答。