This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25702:数据表上的图-5

Guru**** 2567905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783680/ucc25702-figure-5-on-datasheet

器件型号:UCC25702

您好、应用团队、

UCC25702数据表_Page-8上有图5的特性图。  它显示  了 VFF=0.8V 和3.2V 时"北向占空比与温度间的关系"的特性。

您能否支持我的客户提出的与该图表相关的问题?
问: 此测量的最大占空比设置是多少?  
最大占空比是如何设置的?  (是否使用 VS 钳位引脚?)

我知道该器件是一个旧器件。 如果您有任何信息、请告知。

此致、

H. Somenbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、应用团队、

    我收到了客户提出的其他问题、因此我将使用之前的问题对其进行组织。
    请回答以下两个问题。

    Q1:UCC25702数据表_Page-8上有图5的特性图。 它显示了 VFF=0.8V 和3.2V 时"标准化占空比与温度间的关系"的特性。
    -此测量的最大占空比是多少?
    -这个图上的最大占空比是如何设置的? (是否使用 VSCLAMP 引脚?)

    Q2:数据表上的以下参数指定了 VSCLAMP=0.6V 时的最大占空比。 它们是否在包括 UCC25702工作温度范围(-40C 至85C)的条件下指定?

    伏秒钳位部分
    最大占空比(VFF = 0.8V,VSCLAMP = 0.6V):最小值=69%,典型值=74%,最大值=79%
    最小占空比(VFF = 3.2V,VSCLAMP = 0.6V):最小值=17%,典型值=19%,最大值=21%

    此致、
    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hedekazu、

    要回答您的问题、我需要联系 TI 的其他资源、请给我几天时间。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teng-san,

    感谢您的支持。

    是的。 我们可以等待您的确认。

    此致、

    H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H.Someno-San、

    Q1:UCC25702产品说明书_Page-8上的图5:VFF=0.8V 和3.2V 时"标准化占空比与温度间的关系"的特性。
    -此测量的最大占空比是多少?
    A1:图5中设置的最大占空比是典型的最大占空比。
    -这个图上的最大占空比是如何设置的? (是否使用 VSCLAMP 引脚?)
    A2:是的、最大占空比由 VSCLAMP 引脚和 RT 引脚决定。

    Q2:数据表上的以下参数指定了 VSCLAMP=0.6V 时的最大占空比。 它们是否在包括 UCC25702工作温度范围(-40C 至85C)的条件下指定?
    伏秒钳位部分
    最大占空比(VFF = 0.8V,VSCLAMP = 0.6V):最小值=69%,典型值=74%,最大值=79%
    最小占空比(VFF = 3.2V,VSCLAMP = 0.6V):最小值=17%,典型值=19%,最大值=21%
    答:是,除非另有说明,否则电气技术规格适用于建议的工作温度范围 TA:-40C 至85C。

    此致、
    Teng