您好、应用团队、
UCC25702数据表_Page-8上有图5的特性图。 它显示 了 VFF=0.8V 和3.2V 时"北向占空比与温度间的关系"的特性。
您能否支持我的客户提出的与该图表相关的问题?
问: 此测量的最大占空比设置是多少?
最大占空比是如何设置的? (是否使用 VS 钳位引脚?)
我知道该器件是一个旧器件。 如果您有任何信息、请告知。
此致、
H. Somenbo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、应用团队、
UCC25702数据表_Page-8上有图5的特性图。 它显示 了 VFF=0.8V 和3.2V 时"北向占空比与温度间的关系"的特性。
您能否支持我的客户提出的与该图表相关的问题?
问: 此测量的最大占空比设置是多少?
最大占空比是如何设置的? (是否使用 VS 钳位引脚?)
我知道该器件是一个旧器件。 如果您有任何信息、请告知。
此致、
H. Somenbo
您好、应用团队、
我收到了客户提出的其他问题、因此我将使用之前的问题对其进行组织。
请回答以下两个问题。
Q1:UCC25702数据表_Page-8上有图5的特性图。 它显示了 VFF=0.8V 和3.2V 时"标准化占空比与温度间的关系"的特性。
-此测量的最大占空比是多少?
-这个图上的最大占空比是如何设置的? (是否使用 VSCLAMP 引脚?)
Q2:数据表上的以下参数指定了 VSCLAMP=0.6V 时的最大占空比。 它们是否在包括 UCC25702工作温度范围(-40C 至85C)的条件下指定?
伏秒钳位部分
最大占空比(VFF = 0.8V,VSCLAMP = 0.6V):最小值=69%,典型值=74%,最大值=79%
最小占空比(VFF = 3.2V,VSCLAMP = 0.6V):最小值=17%,典型值=19%,最大值=21%
此致、
H.Someno