This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:Q25895无法为4A 电池充电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784226/bq25895-q25895-cannot-charge-battery-4a

器件型号:BQ25895

您好:

    我们的电源适配器、输出3.6V-6V/3A、6-9V/2A、9-12V/1.5A 适配器、用于为 IC 充电的 BQ25895、为3.4V 4000ma 锂电池充电、所有这些都已连接、

    USB 接口的最大输出电压为12.2V、700mA 为锂电池充电、调节寄存器、电流不会达到1.5A。

读取寄存器:

将04寄存器设置为40、电流从0.7A 更改为0.8A、而不是1.5A。 它无法以大电流充电。 原因是什么?

BQ25895充电电压12.2、750mA、BQ25895 VBUS12V、电池端子电压3.68V

Ilimit 的电阻为130欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    飞行、
    在此测试过程中、您的充电电流和系统负载是多少?
    什么是电池电压电平?
    只需考虑一下您的负载可能很小、因此输入电压为12V 时、您的输入电流无法达到1.5A。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锂电池、电压为3.4V。 充电器连接后、电池连接到 PCBA 板进行测试、电压为3.68V。

    锂电池充电电流2A、适配器输出12V、750mA。
    系统加载? 锂电池,电池容量4000mah,最大值 充电电流:3900mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EN_ILIM (REG00[6])被启用。 请将其设置为0并重试。

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN_ILIM (REG00[6]) 将其设置为0,已修改此处尚未修复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处修改无效
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REG0C=A0表示器件处于热关断状态(REG0C[5:4]=10)。 器件是否已通过 PowerPAD 正确焊接?

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    此致、