This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:TTS 引脚连接到 AGND 时运行。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785292/bq24171-operation-with-tts-pin-tied-to-agnd

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

您好!

在我们的应用中、充电器 用于 为 状态由板载电量监测计管理的大型电池充电:我是说 BQ24171和 BQ28Z610都位于同一电路板上并嵌入在电池组中。

由于电量监测计会结束充电、我想知道是否可以将 TTS 引脚连接到 AGND、因为电量监测计会执行所有安全操作。 充电器的输出直接连接到电量监测计的电池组。

我想这样做,因为如果通电设备打开,当充电结束时,如果我知道这不是充电器的正确使用,充电器也可以继续为电池组供电。

  如果 TTS 引脚已连接、BQ24171的操作是否会受到某种影响?

非常感谢!

Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maurizio、

    如果 TTC 引脚被拉至低电平、则充电器终端和安全计时器都将被禁用。 这意味着充电器将继续为电池提供电流并调节电池电压。 BQ28Z610电量监测计/保护器组合可以报告电池电量已满和/或充电需要多长时间、但如果需要、则由电量监测计/保护器来终止流入电池的充电电流。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。