This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3.3V 至24V @ 4-20mA 隔离式直流/直流转换器

Guru**** 1819210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5001, TPS61170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783604/isolated-dc-dc-converter-from-3-3v-to-24v-4-20ma

主题中讨论的其他器件:LM3481LM5001TLV61046TPS61170

您好!

由于 Webench 工具未显示任何结果、请提供我可以为应用使用的 IC 的建议。 输入电压为3.3V 至4.2V、输出电压为24V 4-20mA。 输出必须隔离。

谢谢!

Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emilija

    您应该能够将 LM3481器件用于此应用。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    LM3481无法使用 webench 工作。 我收到一条消息:"您的首选设备无法处理您选择的输入。"。 您还有其他建议吗?

    谢谢你。

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilija

    我使用 LM3481进行了同样的模拟。

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    我再次尝试、它说无法使用您选择的输入创建设计! 我尝试从下拉菜单中选择 LM3481升压或反激式版本。 我使用了您尝试过的相同输入。 我真的不知道我做什么错了。

    谢谢你。

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh、

    您是否为我的应用获得了使用较少外部组件的更简单解决方案? 我更关心的是空间和成本、而不是效率。

    谢谢你。
    Emilija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emilija

    我正在将您的请求转发给 Boost 团队。 它们可能具有低输入电压的集成 FET 升压转换器,可配置为反激式设计。

    --阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emilija、

    3.3V 的输入电压是固定的吗? 如果不是、请提供输入电压范围。
    还有任何所需的开关频率吗?

    请查看 LM5001。 此参考设计展示了如何将 LM5001配置为反激式
    http://www.ti.com/tool/PMP7902

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请看一下 TLV61046、它可以满足您的要求。 它具有负载断开功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    输入范围为3.3V 至8V。 不需要开关频率。

    我尝试了 LM5001、但 webench 无法满足我的要求。

    谢谢、

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    我忘了说输入范围是3.3V 至8V。

    此外、IC 需要控制轻负载、因为它的电流为4-20mA。

    谢谢、此致、
    Emilija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢这次更新、8V 对于 TLV61046来说有点过高。 您可以考虑使用 TPS61170、但该部件没有负载断开功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    TPS61170是否能工作、甚至 Webench 也不能进行仿真?

    谢谢、此致、
    Emilija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilija、

    它可以支持3.3VIN/24V 输出。 您可以申请 TPS61170 EVM 板进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Helen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气、祝您好运!