This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A-Q1:如何计算引导电容值?

Guru**** 2502725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784750/ucc27211a-q1-how-to-calculate-boot-cap-value

器件型号:UCC27211A-Q1

大家好、

如何计算所需的引导电容器值? 在数据表中、我们建议使用0.022uF 至0.1uF 的电容、但如何在给定的应用中进行计算?  

引导电容器是否>0.1uF? 引导电容器是否< 0.022uF?  

"高侧自举电源。 自举二极管在片上、但需要外部自举电容器。 将自举电容器的正极侧连接到此引脚。 HB 旁路电 µF 的 µF 范围为0.022 μ F 至0.1 μ F。 电容值取决于高侧 MOSFET 的栅极电荷、还必须根据速度和纹波标准进行选择。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PengYu:

    有关引导电容器计算、请参阅此文档。
    www.ti.com/.../slua887.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mamadou、

    对于 UCC27211A-Q1、引导电容是否>0.1uF? 引导电容器是否< 0.022uF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PengYu、
    我和 Mamadou 一起工作、还为100V 半桥驱动器提供支持。
    0.022uF 至0.1uF 的电容范围被称为我们在许多应用中看到的典型电容范围。
    在某些情况下、由于驱动了大 MOSFET 栅极电荷、引导电容器肯定需要高于0.1uF。 看到大于0.1uF 值的情况并不少见。 如果使用更大的启动电容器值、我们不建议将启动电容器的尺寸过大。
    0.022 μ F 的情况下运行。 我不确定为什么在使用4A 驱动器时需要较小的值。
    您是否有需要为您的应用提供小引导电容器值的情况?

    此致
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    忘记了<0.022uF 的情况、因为我只是想了解是否存在硬性限制。

    关于"如果使用更大的引导电容器值、我们不建议将引导电容器的尺寸过大。" -如果可能需要较大的引导电容器,并且电容器>0.1uF 是否正常,该怎么办? 或者、我们不建议在任何情况下使用大于0.1uF 的启动电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PengYu、
    BOOT 电容器>0.1uF 是可以接受的、我们已经看到了许多设计采用了这种情况、例如220nF 至470nF。
    我评论说、例如、如果您计算出您需要一个0.15uF 的电容器。 放置一个大得多的电容器、例如1uF、不一定更好。 您希望引导电容器在初始 LO 开启脉冲上尽快充电、并将 HS 切换到接地。

    我希望这对您有所帮助、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PengYu、

    我希望最后一篇文章能回答您的问题。

    此致、

    Richard Herring