This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:异常充电

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783580/bq25101-abnormal-charge

器件型号:BQ25101

您好:

我设计的产品使用 TI BQ25101、该产品使用无线充电。 我有以下问题需要谘询:

1.当电池电压降至4.18v 时,我将断开5V 电源并将其重新连接至5V 电压。 它会充电吗?

2.电池充满电后,每10分钟将断开5伏电压,并再次提供5伏电压。 现在发现有一种偶尔出现的现象、即10小时以上后不充电。

BR

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sunny

    BQ25101再充电检测阈值约比 Vo (reg)低0.1V 或4.1V、请参阅规格表中的数据表再充电或刷新。 4.18V 的电压过高、无法触发再充电。 BQ25101输出的最大电压为4.2V

    "我将断开5V 并将其重新连接至5V 电压"-- Bill J -您能再多说一次5V 断开并重新连接5V 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill:
    目前、我们使用无线充电方案为充电器 IC 的 VIN 端提供5V 电压。首次充电后、无线充电 IC 提供的5V 电压断开。 每10分钟提供另一个5V 电压后、充电器 IC 开始再次充电。 充电后、发出充电信号、系统再次断开了无线充电 IC 的5V 电源。测量超过10小时后、发现提供了5V 电源、但充电器 IC 未充电。 请帮助检查此问题。 是否有任何分析方向或方法? 谢谢你。
    BR
    阳光明媚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sunny

    系统可选择使用两个5V 电源、一个无线电源和另一个5V 电源进行输入?
    无线电源如何打开/关闭、这是 uC 吗?
    BQ25101 /CHG 引脚是否用作 UC 和无线充电器的输入?

    另请注意、/CHG 引脚用于指示充电-引脚行为得到简化、可能无法按预期指示充电。 请参阅

    e2e.ti.com/.../753020
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sunny

    是否有此问题的更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill:
    非常感谢您的支持。 问题已经解决。 这是软件问题。