您好!
我在使用 BQ25703A 为2S 锂离子电池组充电时遇到问题。 让我来描述一下我的电路。 它基于 EVM 模块。 没有显著的变化、只是略微简化了输入保护。
BQ25703A 的设置。
首先、我将0x40写入寄存器0x35以复位所有寄存器。
第二个是退出低功耗模式–0x2到寄存器0x1。
将默认值–0x0E 写入寄存器0x00。
启用 Ibat 和 Psys - 0x92到寄存器0x31。
禁用比较器并启用寄存器0x30的自动唤醒–0x01。
在连续模式中启用 ADC - 0xE0至寄存器0x3B。
启用所有 ADC 测量–0xFF 至寄存器0x3A。
最小系统电压6.144V-0x18至寄存器0x0D。
3.2A 电流限制–0x40至寄存器0x0F。
DPM -0x40中的3.2A 电流限制至寄存器0x25。
3.2V 最小输入电压–0x00至寄存器0x0B。
512mA 充电电流–0x02至寄存器0x03。
我使用电池电源启动器件、然后以5V 电压启动工作台电源、并将其馈入充电器输入。 充电电流大约每秒重新发送一次。 当我读回0x03寄存器时、我只接收零。 当电源打开时、状态寄存器0x21读回0xA0、该值对应于检测到的交流适配器和第5个字节集(应保留并保持为零)。 故障寄存器(0x20)返回0。 寄存器0x29和0x28始终返回0。 我认为其中一个应该显示我的器件的电流消耗。 我是否应该检查什么? 是否有任何设置错误?
谢谢、
Blazej