This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM:主动电池平衡演示挂起

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785565/em1402evm-em1402evm-active-cell-balancing-demo-hangs

器件型号:EM1402EVM

我们正试图找到它挂起的原因。  上面是调试挂起位置的快照。

下面是命令0x00、这意味着我们将在这里发送。

我们将发送0x00到 EMB1428以打开所有开关。

但反过来、我们得到响应0xC0、因此按照格式0xC、是故障代码、后跟我们发送的命令。 因此、我们已在命令中发送0、因此我们将获得0xC0。

以下是我们在这里收到的故障代码的含义

因此、当 EN 为高电平时、就会发生这种情况。

我还在下面的数据表中阅读了一个段落

为什么要解决这个问题呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omkar、

    我想问一个简短的问题。
    您是否正在为新项目进行生产或开发?
    我们正在不推荐用于新设计、即将停产。

    如果您为新项目进行开发、我们可以帮助您找到其他解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、
    是的、我们处于开发阶段。 我们有一个非凡的应用。 汽车行业的影响。
    目前、我们希望看到使用 EM1402进行的所有主动平衡工作。 请帮助我们解决这个问题。
    作为 TI 的代表、请向我说明如何使用 EM1402设计实现电动汽车锂离子电池平衡。 我们的问题是可以解决的、还是我们必须寻求其他更好的解决方案? 我们对新的解决方案持开放态度,但它应该是最好的。 我们可以使用被动平衡、但我们正在寻找最佳平衡。 因此是主动平衡。 那么、您是说无源设计也会过时吗?
    毫无疑问、我们需要的是最佳设计、而下一个设计将是 TI 推荐的独特设计、但目前对于这一个电路板、我们希望运行主动平衡、以便我们对 TI 解决方案充满信心。
    我们的应用非常独特、因此、如果可能、我可以与您和团队分享我们的要求、以便我们可以获得清晰的详细信息和支持、从而节省开发时间并实现对两者都有利的实际生产。

    谢谢、此致、
    Omkar Teli。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omkar、

    TI 非常积极地提供无源平衡解决方案。
    我不确定您是否想在 e2e 论坛中讨论您的解决方案。
    如果您要求我成为朋友、我们可以私下讨论。

    然后、我可以向您提供我的个人意见、并指出正确的解决方案。
    如果您可以、我可以在本论坛中进行讨论。

    那么、让我知道您希望如何处理它。
    谢谢、

    Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、
    感谢您的快速响应。 您可以在我的邮件 ID 上对我执行 ping 操作、以便我可以与您共享要求。
    电子邮件:omkar.teli@supercede.co


    谢谢、此致、
    Omkar Teli。