This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:设计建议

Guru**** 2767355 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, LM5107, LMG1205, UCC27714, UCC27712, UCC27282, LM5109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784039/ucc27714-design-suggestion

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:DRV8412DRV8432LM5107LMG1205UCC27712UCC27282LM5109

大家好、团队、

客户应用是一款可在高达48Vdc 和接近50A 的电流下运行的器件。  它们使用 PWM 控制来改变进入器件的电压、从而调节温度。 这些器件对电压的快速变化很敏感、因此它们在 PWM 脉冲上使用 LC 滤波器来提供平滑的转换。  

客户认为在 LC 滤波器之后连接两个 DRV8412/DRV8432器件不会出现时序问题、但可能存在电平平衡问题。

但是、它们需要当前电路板上没有的 SPI 接口。

外部 N 沟道 FET 可正常工作+需要使用 H 桥架构、因为应用用于冷却和加热模式。

现在 、UCC27714或 LM5107或 LMG1205是否 是更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、您好!

    感谢您考虑将 TI 栅极驱动器用于客户应用。 为了评论最佳解决方案、我需要查看控制接口、驱动器和功率级以及负载的方框图或基本原理图。 输入电压范围和输出电压/电流范围。

    DRV84x2器件集成了许多功能、但我不知道它们是否支持您提到的50A。 如果您需要有关这些器件的详细信息、我需要为这些器件的专家分配。

    UCC27714、UCC27712具有足够高的电压范围、可在 HB 引脚上支持高于600V 的额定值。 这些驱动器可以驱动可支持50A 电流的 MOSFET 或 IGBT。 这些驱动器支持高电压、但传播延迟长于100V 半桥驱动器。 如果开关频率不高(>200-300kHz),这些驱动器是一个不错的选择。

     如果输入电压导致开关节点的额定电压小于~100V、100V 驱动器 LM5107、LM5109、UCC27282可能是一个不错的选择。 如果半桥功率级的输入电压为48V、则也应考虑使用这些器件。 新的 UCC27282驱动器包括输入互锁特性、此特性将防止高侧和低侧 MOSFET 同时导通。 这可能是此应用的良好功能。 UCC27712也具有此功能。

    要进一步说明、我需要查看架构图、输入和输出电压范围以及工作频率范围。

    请告诉我这是否有帮助、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、您好!

    我只是回顾一下提供的信息是否能解决您的问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有听到客户的任何反馈、感谢 Richard 的支持。