This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:电流模式 SMPS 中的补偿

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784891/lm5088-compensation-in-current-mode-smps

器件型号:LM5088

您好!

   我正在尝试在我的项目中使用 LM5088。 这让我进一步了解了 SMPS 中的电流模式控制。 因此、我的问题通常与电流模式 SMPS 有关。 我正在阅读 TI 的此应用手册、以了解有关电流模式控制的更多信息

https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf

在这方面,我有几个问题

图16显示了电流模式降压的原理图。 根据原理图、您将使用电感器电流生成 PWM 斜坡。 但是、您似乎也在该斜坡中使用负载电流。 这意味着斜坡生成取决于负载电流。 这意味着占空比将具有很大的负载电流相关性。 这看起来不正确。 请您澄清一下这是否确实如此?

其次、在同一图16中、您显示了一个外部斜坡、以防止次谐波振荡。 该外部斜坡是否与电感器电流斜坡相关、或者是否完全独立? 如果它完全独立、那么它肯定会干扰环路的自然反馈机制、并降低对电感器电流采样的效率。 您能否澄清一下这个外部斜坡实际上是否会降低环路的稳定性?  

最后、您将在等式22-26中讨论极点和零点传递函数。 您能否澄清这些极点和零点是闭环极点和零点、还是它们是开环极点和零点?  

谢谢你

Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay、

    下面是简单峰值电流模式控制的外观:

    简而言之,输出端有两个环路,即较慢的电压环路和较快的电流环路 ,这两个环路复位触发器并关闭高侧 FET。  

    以下是一些您可以阅读的论文,以进一步了解当前模式的运行情况。   http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snva555/snva555.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)与图16关联的公式用于连续导通模式 CCM 降压转换器。 因此、占空比与负载无关、占空比等于 Vout/Vin。  电感器电流斜坡的平均值根据负载上下移动、因此 CCM 降压转换器中的负载峰峰值电感器电流斜坡和占空比不会发生变化。

    2)斜率补偿斜坡与电感器电流有关、LM5088数据表中有一个公式(请参阅第9.4.4节)。  我们还在 参考的纸张 EQ 中提供了一个公式。 27、其中显示了关系。 请仔细阅读第9.4.4节。  电流模式反馈降压的好处是它将复合聚集极点(在电压模式降压中)拆分为单个高频和低频极点。 这有助于获得更大的相位裕度和带宽、进而提供更好的瞬态响应。 问题在于、如果斜率补偿斜坡过大、则可能会强制转换器进入电压模式反馈、从而失去电流模式反馈的优势。 因此、您需要将斜率补偿斜坡设置得足够大、以抵消次谐波振荡、但不能太大、以强制转换器进入电压模式反馈。

    3) 3)极点和零点指闭环响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ambreesh:

    非常感谢您的解释、简化版原理图和参考。 我仍在详细介绍这些问题并评估您的答案。 这里有很多材料。 我需要一些时间才能得到我正在寻求的答案或提出新问题。 完成后、我将添加新问题、或者单击"问题已解决"按钮。

    谢谢你
    Sanjay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lou、

    感谢您简单易懂的解释。 我仍在评估您和 Ambareesh 的答案、并考虑对我的设计的影响。 由于我在一段时间内没有使用过 SMPS、并且从未使用过电流模式控制、因此我需要一些时间来掌握所有这些新信息。 请耐心等待我。 如果这解决了我的所有问题、我肯定会单击相应的按钮。

    谢谢你
    Sanjay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lou / Ambreesh:

    感谢您的清晰解释。 我想我终于明白了。 我的所有问题现在都得到了解答。 非常感谢。

    热烈欢迎
    Sanjay