This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:为 BIN 引脚检测电池添加另一个连接

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785600/bq27220-adding-another-connection-to-bin-pin-detect-battery

器件型号:BQ27220

大家好、

是否可以将另一个器件连接到 BIN 引脚以检测是否存在电池?

假设输入阻抗足够高、我是否也可以将此连接用于该其他器件。 客户不能使用 GPO 引脚、因为 MCU 可能不会被供电以将其配置为电池检测。

谢谢、Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、

    Bin 引脚应连接到10K 电阻器或热敏电阻、除此之外什么都没有。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    谢谢。 您能告诉我 bq27220的 BIN 引脚输入阻抗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、

    遗憾的是、这不是我们在数据表中所描述的那样。

    谢谢
    Onyx