This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24702:充电器 IC、适用于使用比适配器所能提供的更多电流(突发模式)的器件

Guru**** 2328790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24702, BQ25703A, BQ24780S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785577/bq24702-charger-ics-for-devices-that-use-more-current-in-burst-than-the-adapter-can-provide

器件型号:BQ24702
主题中讨论的其他器件: BQ25703ABQ24780S

我发现的所有部件(如 BQ24702)似乎都要求适配器能够提供超过峰值系统负载的电压。

我需要一种在长期内都是真实的东西、但并非始终如此。 例如、一个系统定期打开1秒、在打开时使用10A、在剩余时间关闭时使用~0A、而充电器持续提供500mA 电流。

理想的行为是、在关闭状态下、电池以500mA 的电流充电、而在系统打开和充电时、充电器提供0.5A 电流、电池提供9.5A 电流。

我们非常感谢您对器件(最好是多节电池)或文献的任何建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 GATT、

    TI 实际上拥有许多充电器、这些充电器允许适配器和电池同时为系统供电。 我们称之为补充模式(适用于 NVDC 拓扑充电器、如 BQ25703A)或涡轮升压模式(适用于混合拓扑充电器、如 BQ24780S)。

    在正常运行期间、适配器将为系统供电、同时为电池充电。 但是、当系统临时消耗的功率超过适配器提供的功率时、电池将放电并"补充"适配器、以使系统保持运行、而不会使适配器崩溃。

    如果您想了解有关这些功能工作原理的更多信息、这些链接可能对您有所帮助:
    e2e.ti.com/.../understanding-battery-charger-features-and-charging-topologies
    www.ti.com/.../slyt546.pdf

    此致、
    Angelo