This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:转换时间

Guru**** 2555380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785607/bq35100-conversion-time

器件型号:BQ35100

你(们)好,先生  

我们有一个特殊应用  

我们希望使用 BQ35100来测量31V 的输出电压  

电流流电阻器仅关闭100mS,但我看到仪表转换时间为1秒  

我是否知道电量监测计可以读取电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该监测计使用采样频率为65kHz 的 Δ-Σ ADC、因此我相信您应该可以。
    谢谢
    Onyx