This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:具有 ANY 输出的最大输出

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785615/tps7a7300-max-output-w-any-out

器件型号:TPS7A7300
主题中讨论的其他器件:TPS7A84A

您好!

数据表的第8.2.2.1节指出、所有 ANY 输出引脚接地可将输出设置为3.65V。

但是、第17页的注释指出、对于大于3.5V 的输出电压、不使用 ANE-OUT 引脚。

哪项建议是准确的?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    这两项陈述都是正确的。 如果所有 ANYOUT 引脚都连接到 GND、则输出电压将设置为3.65V; 但是、当使用 ANYOUT 功能实现高于3.5V 的输出电压时、稳压器的性能可能超出或不超出电气特性表中所示的性能

    请注意、对于3A 稳压器、我们建议使用 TPS7A84A。 TPS7A84A 具有一个 ANYOUT 网络、经过设计、测试和表征输出电压高达3.95V

    非常尊重、
    Ryan