This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:有关断电序列和其他问题。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783678/tps65218d0-questions-about-power-down-sequence-and-others

器件型号:TPS65218D0

 大家好、

 我的一位客户将在下一个产品中使用 TPS65218D0、他们将使用 TI EVM 评估此偏差。

 他们对 TPS65218D0有一些疑问。 可以给我答复吗?

问题1. 器件 断电时、TPS65218D0侧与 CPU 侧是否存在任何序列限制?

      客户知道"VDDS"和"VDDS_CLOCKOUT、VDDSHVx、I/O 电源"之间的差分电压必须在2V 之内。

      还有什么呢?

 问题2.  UVLO 电压是否可以 通过配置1寄存器进行调节?

       此外、UVLO 电压是否施加到所有直流/直流和所有 LDO?

问题3. 当 DCDC5、DCDC6、LDO1和 LS1未使用时、CAN 端子"L5、FB5、L6、FB6、 IN_LDO1、LDO1、IN_LS1、LS1" 保持断开状态?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai、

    您的问题已转发给负责的应用工程师、他将尽快答复您。 谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakai San、

    问题1. TPS65218D0自动遵循反向断电序列。
    问题2. 是的、这是输入电压 UVLO (在 VIN_BIAS 引脚上)。 输出电压监控器规格被命名为 VPG 和 VOV
    问题3. 请参阅 TPS65218D0数据表的第93页、6.1.2不带备用电池电源的应用、其中显示了备用电池域在未使用时的正确端接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    非常感谢您的快速回复。

    我可以再问几个问题吗?

    问题1. 监控 VIN_BIAS 引脚电压的 UVLO 的输出信号是否初始化所有 DCDC 和所有 LDO?

    问题2. 不使用 LS1时、LS1引脚和 IN_LS1引脚能否保持断开状态?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakai San、

    问题1. 这个问题的答案取决于 AC_DET 引脚的端接。 如果 AC_DET 引脚短接至 GND、则答案是"是"。

    如果 AC_DET 连接到 VSYS (主系统电源)、则通过组合 VINBIAS>UVLO & PB 引脚切换(按下按钮)来触发上电序列。

    如果 AC_DET 默认上拉、但由 FET 触发变为低电平、则系统可以在通电时通电、而无需按下按钮(请参阅图5-27)。 TPS65218D0数据表第43页上的 AC_DET 引脚配置)。

    问题2. 当不使用此负载开关时、我将 LS1和 IN_LS1短接至 GND、并且还将 GPO2连接至 GND (因为当它作为推挽输出连接时、它连接至 LS1)、但如果您将所有这些引脚保持悬空、我也不会出现任何问题。