This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100 EOS 模式输出结果。 该 StateOfHealth():0x2E/0x2F 吗?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784129/bq35100-bq35100-eos-mode-output-result-is-this-stateofhealth-0x2e-0x2f

器件型号:BQ35100

你(们)好   

非常感谢您的帮助。  

 我们使用带有 Li-SOCl2的 EOS 模式。

当然 ,此器件具有 2种模式 SOH (运行状况) 和 EOS (服务结束)模式。   

但是、在使用该器件时、有时会感到困惑。

简单地说、我应该在哪里检查 EOS 模式的结果?

普通电量监测计报告 给 SOC 阻值、以了解电池的剩余电量。  

在 EOS 模式下报告的结果在哪个寄存器中?

使用 BQ35100时、我们是否应该简单地检查 StateOfHealth ():0x2E/0x2F 寄存器?

或者在 EOS 模式下、我们是否必须根据所报告的 MeasuredZ ()值:0x22/0x23做出自己的判断?

这是一个非常简单的问题、但请告诉我。

谢谢、尊重

3月贾斯珀(日本 旅游 部 Sugimoto)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、三月、

    由于加载、bq35100的专家将于明天更新此主题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,三月

    有一个 EOS 标志需要被监控。 请参阅 TRM 文档的第5.3.2节。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    非常感谢您的快速重播。  

    是的、我们知道 EOS 5.3.2  

    >需要监视 EOS 标志。 请参阅 TRM 文档的第5.3.2节。

    [问题]   

    1) 1)  我们是否应该只检查电池终止条件下的 EOS 标志?

    2) 2)  在 EOS 模式下、我们无法看到剩余电量为"%"吗?

       *数据表  11.13 StateOfHealth():0x2E/0x2F Said。   

        该值对于 SOH 和 EOS 监测模式均有效。  

        声明 "StateOfHealth():0x2E/0x2F "  可用于 EOS 和 SOH。

    TRM 中有很多有关功能的解释、但我们不知道如何操作

    最后确定电池的末端。 请告诉我更多信息。

    注意事项

    三月贾斯珀 (日本旅游)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOH 在 EOS 模式下工作。 监测计根据电阻确定 SOH。 但是、为了使 SOH 在 EOS 模式下工作、 CHEM ID 必须是电池的正确 ID。 另一方面、EOS 不需要实际的化学 ID、因为监测计只查看 变化电阻的斜率。

    谢谢

    Onyx