This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088能够驱动外部高侧 N 沟道 MOSFET

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785553/lm5088-lm5088-capability-to-drive-external-high-side-n-channel-mosfet

器件型号:LM5088

大家好、

我收到了我关注的客户的以下请求。

##################################################

LM5088能否驱动具有以下特性的 N 沟道 MOSFET?

##################################################

请告诉我!

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabio、
    从数据表中可以看出、LM5088高侧栅极驱动器输出的最大电压为 VCC。 内部 VCC 稳压器通常为7.8V。

    5088可以使用高达13V 的外部 VCC、这肯定会打开该 FET。

    我不确定该 FET 的确切导通阈值、但如果它是10V、则5088在没有外部 VCC 的情况下无法实现。

    希望这有所帮助、
    -奥兰多