This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:未按预期充电

Guru**** 2558650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780874/bq21040-no-charging-as-expected

器件型号:BQ21040

如数据表所述、我连接了一个 BQ21040充电 IC。 我使用10kohm 电阻器代替温度传感器、设置电阻器是750ohm 电阻器、期望快速充电电流介于700mA 和800mA 之间。 正在充电的电池是1200mAh 3.7V 锂聚合物电池。 到目前为止、我们已获得大约105mA 的恒定电流。 请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    查看常见问题解答帖子、其中也包含一些适用于 BQ21040的故障排除理念。
    e2e.ti.com/.../763227

    另请查看数据表中的图7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是否有此问题的更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否仍然看到充电过程中的低电流问题?

    除了常见问题解答之外、还需要检查其他事项:
    1) 什么是 ISET 引脚上的电压--当处于 CC 模式时,电压将为1.5V。 在 CV 模式下、它将降至该点以下。 ISET 电流至输出电流的 Raito 为1至360。
    2) 器件的热上升--装置是否看起来发热,当芯片温度达到125C 时,输出电流减少
    3) 输入电压降--如果负载输出电流下的输入电压下降。

    希望这能有所帮助、让我知道我可以如何提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我希望您能够解决这个问题。
    我现在将关闭此主题、但如果您对此主题有其他疑问、请回复。
    或发布包含新问题的新主题帖。